This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2039D1:触觉驱动无法正常工作

Guru**** 2964200 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA2039D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1609567/tpa2039d1-haptic-driving-could-not-work

器件型号: TPA2039D1

尊敬的 BU:  

我的客户在游戏椅应用中使用 TPA2039D1 为他的产品提供触觉反馈。  

在第二个图中、C171(对应于 C286)的原始值= 0.1uF、C169(对应于 C284)且 C52(对应于 C285)= 68nF。 客户刚刚更新了如第二个图中所示的值。  

1.png

输入是 PWM 信号。  

3.png

 

在第一个和第二个 RC 滤波器之后、它将具有 50Hz 信号。  

4.png

 

但是、在通过 C171 = 0.1uF 后、信号变为如下、导致触觉驱动无法正常工作。  

 

所需帮助:

  1. 您能帮助检查输入侧的元件放置是否有任何错误吗?  
  2. 您能否帮助检查进入 VIP 引脚之前的输入信号是否有任何不正确的情况?  

 

谢谢!

5.png

此致、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    在模拟输入放大器中、输入 C 和 R 元件构成一个高通滤波器、可能必须增加输入 C 的值
    我将详细阅读说明、并在明天之前回复您并提供进一步的评论。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivan:  

    感谢您的初始回答。 很抱歉我忘记附上更新后的原理图。  

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    感谢您提供更多信息。

    检查元件值后、输入电容值似乎对于高通滤波器足够低的截止频率来说是可以的。 你可以忽略我上一次的答复。

    这是他们只在第二个版本上看到但在第一个版本上没有看到的吗?
    是否可以移除 47k 电阻器并在 C171 的输入侧馈送模拟信号以检查相同的行为是否仍然存在?

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivan:  

    祝您愉快!

    他们在第一版和第二版上都看到类似的问题。  

    按照您的建议(删除第一个过滤器)后、问题仍然存在。 耦合电容器之后的信号变平、但不是正弦波。  

    您还有什么建议吗?  

    谢谢!

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    我将再次检查这一点、并告诉您明天是否有任何进一步的想法。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivan:  

    没问题、非常感谢。  

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    请尝试在引脚 C1 上而不是引脚 A1 上使用反相输入。 您可以尝试使 C171 和 C172 的一侧悬空、然后将 C171 的悬空侧连接至 GND、将 C171 的悬空侧连接至 TP31。

    您可以尝试的另一件事是断开输出;将其悬空或移除 15uH 电感器。 想知道输出元件是否可能影响放大器的反馈。 不过、我认为使用反相输入的第一次测试的优先级高于稍后的测试。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师