This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC0380D:AMC0380D10xx。 检查可用性

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1615796/amc0380d-amc0380d10xx-check-the-availability

部件号: AMC0380D

大家好:

我想评估这种隔离式放大器、以便提高我们电机电压测量链的精度。

在我们的高压器件上、要测量的电压可达到±1250V PEAK、在我们的低压器件上可达到±600V PEAK。

因此、我想测试以下模型(按优先顺序):

AMC0380D10DFxx

AMC0380D06DFxx

目前市场上唯一可用的型号是+/–400Vpk 版本 (AMC0380D04DFxx)。 在哪里可以找到有关扩展电压范围可用性的信息?

感谢您的答复。  

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    感谢您的咨询!

    • AMC0380D06DFXR 于几天前发布、并应在接下来的几天内上线!  
    • 我们目前没有计划使用交流放大器 AMC0380D10DFXR。 不过、我们已经发布了调制器输出 (AMC0386M10) 和直流放大器 (AMC0381D10)。

    谢谢、

    Elia Hanna