This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1302:共模电压 — 输入引脚

Guru**** 2967270 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1302, SN6501, AMC3302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1613798/amc1302-common-mode-voltage---input-pins

器件型号: AMC1302
主题中讨论的其他器件: SN6501、 AMC3302

您好、

我们计划在我们的应用中使用 AMC1302 通过分流器进行电流检测。

我们的输入电压电源为 750V、用于低侧检测的分流器为 1m Ω。

我想了解 INN 和 INP 引脚上的共模电压。

请就将此 IC 用于我们的应用进行评论。

此致、

Prahaladh S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请参阅器件数据表的第一页。 HGND 和 INN 引脚连接在一起、因此 根本不是 INN 和 INP 引脚上的共模电压。 VINP 引脚将仅在分流电阻器上看到压降。  隔离栅两端的电压。 我们支持高达 1.5kV 的工作电压。  

    请 注意、您需要高压侧的电源。 典型的示例是 SN6501 或 SN6505。

    或者、使用 AMC3302、它在内部集成了电源、在功能上与 AMC1302 相同。

    此致、Jiri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiri:

    感谢您的答复。

    我们还计划使用 AMC1302 进行高侧检测。 在这种情况下、我们无法将 INN / INP 引脚连接到 HGND、因为两侧都将由电源供电。

    请告知我们是否可将同一 IC 用于高侧感应应用。

    此致、

    Prahaladh S  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prahaladh S,

    您能否提供一个想要测量电流的系统的简化图? AMC 器件仅跨隔离栅提供高压功能。 如果您需要测量高侧和低侧的电流、您需要两个带有独立(隔离式) DC/DC 转换器的器件。 每个器件都将 测量 其自己的隔离岛上分流器上的电压。

    如果我理解正确、您需要如下所示的内容:

    此致、Jiri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiri:

    感谢您的答复。

    是的。 我们需要如上图中所述的内容。 那么、我们是否可以使用 AMC1302 进行高侧和低侧检测?

    此致、

    Prahaladh S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiri:

    请检查并告诉我 AMC1302 是否可用于双向高侧电流检测。

    此致、

    Prahaladh S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、AMC1302 CNA 可用于双向高侧电流检测。 它是一种双向器件。

    此致、Jiri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiri:

    感谢您的答复。

    我们将考虑您的意见...

    此致、

    Prahaladh S