This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA855:Howland 电流泵

Guru**** 2967940 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA855, OPA830, LMH6611

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1615100/opa855-howland-current-pump

器件型号: OPA855
主题中讨论的其他器件: OPA830、 LMH6611

您好、E2E

我是 jonghyn

我想使用 TI 产品设计 Howland 电流泵。 我下载 PSPICE for TI 并对其进行仿真。

我的设计目标是最大 0.75mA +- 0.75mA (1kHz - 100MHz) 并驱动负载阻抗 10 Ω — 1.6k Ω。  

因此、如下面随附的文件所示、当我使用理想运算放大器并使用 1k Ω 时、可以获得适当计算出的负载电流 (0.5mA +- 0.223mA)。 但我将理想运算放大器更改为 OPA855、其中 VCC = 3.3V 且 VEE = 0V、直流电流将移至 2.75mA。 “怎么了?

2.您能向我推荐适合我的 OPAMP 产品吗?
  (最大电流目标:0.75mA +- 0.75mA (1kHz - 100MHz)、负载电压更改为 550 ~ 800mV)

3.如果您建议使用使用使用额外缓冲器的改进型 Howland 电流泵(,希望重新命令使用适当的缓冲器 OPAMP。

 

 

Screenshot_20260209_110450.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Jonghyn,

    OPA855 无法在此电路中正常工作的原因有几个。 一个问题是该器件处于解补偿状态、这意味着它需要 7V/V 的最小噪声增益、如果设置为低于 7V/V、则会导致稳定性问题 另一个问题是该器件不是轨到轨、这意味着其输入共模电压范围及其输出范围有限。 通过使用 3.3V 电源、可以显著限制这些范围。 我可以考虑选择 OPA830 或 LMH6611。 这些器件均为轨到轨器件、应具有您所需的带宽。 在对电路进行仿真时、我会记住您的输入和输出范围、因为这些电路通常很容易违反此要求。 关于缓冲器选项、您可以考虑使用同一个器件 (OPA830 或 LMH6611)、因为这些器件可以用作缓冲器。

    此致、

    Ignacio