This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6321:5V 单电源 1PPS 应用中 LMH6321/OPA227 的输出摆幅限制

Guru**** 2941660 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA227, LMH6321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1615460/lmh6321-output-swing-limitation-on-lmh6321-opa227-in-5v-single-supply-1pps-application

器件型号: LMH6321
主题中讨论的其他器件: OPA227

尊敬的团队:

代表我们的客户发帖。

我会将此 E2E 帖子分享给我们的客户、以便他可以在需要时回复。

我在 1PPS(每秒脉冲数)缓冲电路中使用 OPA227 和 LMH6321、如所附的原理图所示。 尽管该设计采用 2.5V 偏置单电源配置(通过 R1325/R1326)、但我无法实现完整的 0V 至 5V 输出摆幅。 输出始终被限制/削波到大约 2.5V 峰峰值的范围内。

 数据表引用了单电源运行、但似乎仅对以 VCC /2 为中心的小信号摆幅有效、而不对轨到轨逻辑电平缓冲有效。

即使在输入端为 U187.3 的输入端提供 0V 电压、测得的输出为 1.5V、信号也会在 0V 时出现漂移。

正在寻找即时解决方案。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danilo:

    LMH6321 的输出摆幅相对于电源轨约为~1.5V、并且在拉取/灌入大量电流(例如 CL 上设置的 0.255A)时可能会进一步受到限制。我建议客户查看图 5-34 和 5-35、以大致了解输出摆幅变化与输出电流之间的关系。 当客户输入为 0V 并在输出端获得 1.5V 时、可能会发生这种情况、因为它只能从电源轨摆动~1.5V、在本例中为 (V-)+1.5V。

    此致、

    Ignacio