This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4032EVM:是否可以获取 THS4032EVM 的 PCB 和 Sch 文件?

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2891, THS4032EVM, THS4032

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1616156/ths4032evm-is-it-possible-to-get-the-pcb-and-sch-files-of-ths4032evm

器件型号: THS4032EVM
主题中讨论的其他器件: OPA2891、 THS4032

我计划使用 THS4032EVM 作为模板放置 OPA2891、其中 THS4032 为。 是否可以获取 THS4032EVM (R)slou039.pdf 的 PCB 和 Sch 文件 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我浏览了我们的数据库、找不到 PCB 和 Sch 文件。 不过、我附加了一个此 EVM 的 Gerber 文件和 BOM 的 zip 文件。 对于我们的一些较旧 EVM、我们只会保留 Gerber 文件 、遗憾的是、不会保留工程文件。 希望这 对您有所帮助。  

    e2e.ti.com/.../THS4032EVM.zip

    此致、

    Ignacio