This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3113D2:所需的音频放大器

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3138D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1615371/tpa3113d2-required-audio-amplifire

器件型号: TPA3113D2
主题: TPA3138D2 中讨论的其他器件

尊敬的 团队:
 
 我们目前正在进行访问控制系统项目、并需要符合以下规格的合适放大器和扬声器:
 
-声压级:93 dB 和 97 dB
-音频范围:从 5 英尺的最大距离清晰可闻  
-防尘防水等级达到 IP65
-工业温度范围:–40°C 至+85°C
 
 您能推荐音频最佳匹配音频放大器 IC 吗
 
 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    很难根据 dB 电平来指定规格、因为该规格会因使用的扬声器而异、但我们可以从 10W-20W 放大器开始、因为我相信这符合您的要求。  但我不认为我们的 IC 的等级是 IP65。 您可以在此处查看器件质量和可靠性信息: https://www.ti.com/quality-reliability-packaging-download/report?opn=TPA3113D2PWP

    您是否有输入类型(数字或模拟)或封装要求? 您的扬声器阻抗是多少?

    此致、
    Sydney Northcutt  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、悉尼  

    感谢您的答复  

    我们无法根据我们的要求最终确定扬声器瓦特率我们的输入是模拟您可以建议音频放大器 IC 广泛应用于门禁控制系统

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我建议使用 TPA3138D2。 这是立体声器件、但可配置为 PBTL、适用于高达 18.5W 的单声道应用

    器件中一种非常受欢迎的单声道模拟器件是 TPA2011、但它的功耗略低。  

    此致、
    Sydney Northcutt