This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV7042:Vcc 上过压

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV7042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1616881/tlv7042-over-voltage-on-vcc

器件型号: TLV7042

其他系统元件的可恢复故障可能会在 TLV7042 的 Vcc 引脚上放置 10V 的时间大约 12 毫秒。  这高于最大值 7V。  是否有任何关于器件在这种情况下将如何工作的信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    任何超出器件绝对最大额定值的应力都可能会对器件造成永久损坏。

    工艺最大值是决定绝对最大额定值的众多因素之一。 如果 VCC 超过 7V、则可能会对器件造成 EOS 损坏。

    如果确定比较器会暴露在这些过压条件下、我建议使用另一个在 VCC 上至少能够承受 10V 电压的器件。 您是否有任何比较器的关键规格(静态电流,传播延迟等)、以便我可以推荐备选器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    TI 无法对“绝对最大值“条件之外的行为进行评论。 因此、我们无法进行评论、因为它成为了一种隐含的保证。

    就 TI 而言、器件已/将会损坏。

    我们确实有一些更高电压的器件、 例如 TLV1861 系列。 请注意 SOT 引脚排列的差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无法更改设备。  系统将在记录的时间范围内关闭、故障发生后预计不会运行。  我只是想在进行故障分析时寻找器件预计会发生哪种类型的损坏。  没有必要作出进一步的反应。  THX、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    电源会接触到器件的所有内部部分 — 很难说会受到什么影响或者故障模式会是什么。

    能否在电源中添加钳位器? 更大的旁路电容器来吸收干扰?