This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8145P-Q1LEVM:需要 — GMC4_ITEMMASTER_20260121 的信息

Guru**** 2925500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1616017/drv8145p-q1levm-need-of-information-for---gmc4_itemmaster_20260121

器件型号: DRV8145P-Q1LEVM

您好团队:
      
好的一天 !!
 
这是来自组件工程, Flex–印度的 Swanand。 我们正在处理您的一些制造零件,并需要在随附的 Excel 表中提供信息。

 

请在表格中填写正确的信息、帮助我们完成表格。
 
请注意、必须提供数据表链接/PDF、我们才能继续。
 

德州仪器 (TI)_Parts_00 (1).xlsx 
 附注:-  如果您不是正确的联系人、请帮助我们联系正确的联系人。

 

我们将高度赞赏您更快地做出响应。

 

最终客户:GM 聚合器

柔性制造工厂:Gaud South(墨西哥)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Swanand:

     我看到 TI 其他业务部门的许多器件。 此论坛仅涵盖电机驱动器器件、因此我至少可以帮助您填写这些器件的信息。 我建议您联系您的技术销售代表以最快的方式填写此 Excel。

    我遇到的一个问题是、您能说明“符合汽车标准 “的含义吗、我想确保我在同一个页面上、并不是说符合 ASIL-B 标准。

    此致、

    Joshua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Swanand:

    附件是包含 BSM 零件信息的 Excel:

    e2e.ti.com/.../TEXAS-INSTRUMENTS_5F00_Parts_5F00_BSM_5F00_Filled.xlsx

    此致、

    Joshua