This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIPD184:关于 450A 检测的问题

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: TIPD184

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1612527/tipd184-question-about-450a-detection

部件号: TIPD184

尊敬的 TI 专家:

我的客户根据下面的 TIPD184 参考测试他们自己的 PCB ;

www.ti.com/.../TIPD184

  1. 初级电流 (A) 与输出电压 (V) 之间是否由 R6 和 R7 确定? 或仅通过 R7 确定?

image.png

image.png

2.如果我的客户想检测到 450A 电流,您能指导我如何更改 R6 和 R7 的值吗? - R6:1k Ω、R7:11.11 Ω?

(我的客户将使用 2000 圈线圈进行检测。)

3.我在 TIDU820 文档的物料清单中看不到 R6。 有必要吗?

www.ti.com/.../tidu820.pdf

请检查这些问题。 谢谢。

此致、

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、  

    感谢您发送编修。  

    1. 直流传递函数由 Rshunt 决定。 在这种情况下、它是两个电阻器的并联组合。
    2. 有关所有注意事项、请参阅这篇文章 :(+) DRV411:drv 411 的设计注意事项 — 传感器论坛-传感器 — TI E2E 支持论坛
    3. 不,这是没有必要的。 它会将总分流电阻变为 9.9Ω。 应根据客户设计要求确定 Rshunt 的大小。  

    此致、  

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joe:

    感谢您的支持。

    我还有其他问题。

    1.关于您的答案#3,您说不需要 R6(1k Ω)。 但是、如果我们移除 R6 并测量该电流、则无法从输出中看到任何内容。

    是否确实需要 R6? 还是有范围? (因为它是 R6 和 R7 的分流组合、因此等于 10||10k=9.9 Ω)

    2.在 TIDU820 文档中、R7 在 BOM 中为 49.9 Ω、在原理图中为 10 Ω。 哪一个是正确的?

    此致、

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、  

    感谢您的跟进。  

    [引述 userid=“464516" url="“ url="~“~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1612527/tipd184-question-about-450a-detection/6227669

    1.关于您的答案#3,您说不需要 R6(1k Ω)。 但是、如果我们移除 R6 并测量该电流、则无法从输出中看到任何内容。

    是否确实需要 R6? 还是有范围? (因为它是 R6 和 R7 的分流组合、因此等于 10||10k=9.9 Ω)

    [/报价]

    您能否 在 R7 上执行导通性检查、以确认在移除 R7 时它是 10Ω?  

    [quote userid=“464516" url="“ url="~“~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1612527/tipd184-question-about-450a-detection/6227669 在 TIDU820 文档中、R7 在 BOM 中为 49.9 Ω、在原理图中为 10 Ω。 哪一个是正确的?

    如本 E2E 帖子中所述、正确的分流电阻器是 49.9Ω。

    (+) 电流传感器和双极摆幅 — Precision Hub -档案 — TI E2E 支持论坛

    此致、  

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joe:

    感谢您的支持。

    我的客户对分流电阻器非常困惑。

    1.关于原理图,它是 R6 和 R7 的组合。 您说过、正确的分流电阻器是 49.9 Ω。

    R6 和 R7 的组合是否为 49.9 Ω? 或仅 R7 阻值? (在这种情况下,最终的分流电阻值为 49.9 || 1K = 47.53 欧姆)

    2、如果最大电流值为 450A、请检查我的客户是否可以使用 50 欧姆(49.9 欧姆)分流电阻器。

    3.电阻器的容差如何? F (+/–1%) 是否正常? 或者是否应该使用更精密的电阻器?

    我之所以问这个问题、是因为我的客户说结果与 0.x 欧姆的差值大不相同。

    请检查这些问题。 谢谢。

    此致、

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、  

    在参考设计中、该参考设计中的分流电阻器与 1kΩ 并联错误地记录为 10Ω。  

    正如我与您分享的后文所述、对于该参考设计中的电流要求、对于±100A、应为 50Ω。 对于您的客户使用 450A 电流的设计、合适的分流电阻器是 11Ω。  

    其电阻器的容差取决于其误差要求。 如果他们希望减小误差、我建议使用 0.1%的电阻器。  

    我希望这对您有所帮助、  

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joe:

    感谢您的支持。

    让我再次澄清一下,只有一件事;

    -对于我的客户,分流电阻器的值应该是 11.11111... R6 和 R7 的组合为欧姆、也可以使用一个 11 Ω 电阻器。

    我是对的吗?

    此致、

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、  

    是的、您是对的、只需要一个电阻器、我建议他们首先尝试 11Ω、因为它是标准电阻器值。

    此致、  

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joe:

    感谢您的支持。

    是否有任何理由使用 2 个并联电阻器组合而不是基准中的一个电阻器?

    我认为一个电阻器更简单且易于使用。

    此致、

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、  

    在参考设计中没有理由这样做。  

    我可以看到、在一种用例中、电阻器值不是标准值、而并联组合使理想值更容易实现。  

    我希望这对您有所帮助、  

    Joe