This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA220:生命周期与放大器;INA220AIDGSR.B 的认证摘要和阐述

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: INA220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1616876/ina220-lifecycle-qualification-summary-and-clarity-related-to-finish-for-ina220aidgsr-b

器件型号: INA220

尊敬的团队:

生命周期: 请确认是否为 INA220AIDGSR .B. 是标准的产品和阿司达的长寿计划的一部分,从现在起超过 10 年。  

合格证书 选项 的摘要 INA220AIDGSR .B:  请确认铅镀层的 NiPdAu 和 NiPdAuAg 选项的鉴定报告是否相同(因为每次我们尝试下载带有铅镀层和质量摘要的文档时,都会生成同样位于铅镀层 NiPdAuAg 下的单个鉴定报告)???

此外、如果我们想订购尤其是铅涂层为 NiPdAu 的器件、请说明我们如何在 INA220AIDGSR 中获得这种选择  因为数据表 (pg 34) 显示 INA220AIDGSR 的引线镀层为 NiPdAu|NiPdAuAg、而的 INA220AIDGSR .B. 是 NiPdAu。 这对我们来说是相当令人困惑的。 请帮助澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vivek、

    感谢您提问并使用 E2E 论坛。

    B 后缀仅表示材料 可以进口到中国、而不会对未来的关税产生潜在影响。 有关更多具体信息、请参阅此链接。 这不会影响器件的生命周期。

    如果我们能提供任何其他帮助、请告诉我们。

    Louis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Louis:

    关注 引脚镀层 仍然没有回答。

    您能否确认 NiPdAu 和 NiPdAuAg 铅镀层选项的鉴定报告是否相同(因为每次我们尝试下载带有铅镀层和质量摘要的文档时,都会在铅镀层 NiPdAuAg 下生成单个鉴定报告)??

    此外、如果我们想订购尤其是铅涂层为 NiPdAu 的器件、请说明我们如何在 INA220AIDGSR 中获得这种选择  因为数据表 (pg 34) 显示 INA220AIDGSR 的引线镀层为 NiPdAu|NiPdAuAg。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vivek、

    您能否确认 NiPdAu 和 NiPdAuAg 铅镀层选项的鉴定报告是否相同(因为每次我们尝试下载带有铅镀层和质量摘要的文档时,都会生成单个鉴定报告,而且在 leadfinish NiPdAuAg 下)?

    是的、无论铅/焊球镀层如何、我都可以确认质量要求和报告是相同的。

    如果我们要订购器件、特别是作为 NiPdAu 铅涂层的器件、请说明我们如何在 INA220AIDGSR 中获得该选项  因为数据表 (pg 34) 显示 INA220AIDGSR 的引线镀层为 NiPdAu|NiPdAuAg。

    在订购标准 INA220 时、无法保证 NiPdAu 镀层、收到的材料可以是 NiPdAu 或 NiPdAuAg。 如果您想订购 INA220.B 版本以专门获得 NiPdAu 漆面、 请联系您当地的销售人员。

    Louis