This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM339B:LM339BIRTER 是否可以在 DAP 悬空的情况下运行?

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: LM339

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1617119/lm339b-can-lm339birter-be-operated-with-the-dap-floating

器件型号: LM339B
主题中讨论的其他器件: LM339

您好:

LM339BIRTER 是否可以在其 DAP/散热焊盘悬空的情况下运行?

我有使用 LM339BIRTER 的原型构建。 遗憾的是、由于 PCB 布局要求、DAP 最终连接到系统接地端、而不是 VEE(引脚 12)、因此 LM339 将 VEE 电源短路。 作为原型权变措施、我正在考虑使 DAP 或散热焊盘保持悬空、可能与一些 Kapton 胶带隔离。 这样可以吗?

谢谢、

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    考虑让 DAP 或散热焊盘保持悬空、

    电气悬空焊盘正常。 它只会影响热性能。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了。 谢谢你。

    Tom