This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA838:设计一个 50MHz PWM ADC

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1618328/opa838-design-a-50mhz-pwm-adc

器件型号: OPA838
主题中讨论的其他器件: LMG1210

您好、

我正在寻找一个 50MHz PWM ADC、它在任何地方都不存在。 我一直在考虑使用两个高速运算放大器来创建一个三角波并将其馈送到比较器。 我想知道这是否可以实现 50MHz PWM ADC? 我应该选择什么运算放大器? 我也不想使用 FPGA 或 MCU。

最佳再评级、

Weyann  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能帮助我澄清一下吗:您是否在 考虑制作一个 50MHz 方波,其脉冲宽度将根据正弦波和三角波之间的比较进行调制? 或者说直流和三角波?


    我不确定使用 50MHz PWM ADC 意味着什么? 是 50MHz PWN DAC 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shreenidhi:

    我尝试创建高速 D 类放大器并使用 LMG1210 驱动 H 桥以实现输出电压和电流。 D 类放大器使用 PWM 并通过三角波对输入信号进行采样。 我想知道创建高速 D 类放大器是否正确或错误地满足我的需求?

    最佳再评级、

    Weyann