This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS2630:THS2630 材料

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: THS2630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1618323/ths2630-ths2630-material

器件型号: THS2630

THS2630 是完全 SiGe BJT 和 JFET 吗? 我无法在应用中使用 MOSFET 或 CMOS。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:

    THS2630 不包含 MOSFET 或 CMOS。 我可以询问在您的应用中使用这些类型的晶体管的问题吗? 我们可能对您的疑虑有更多的了解。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你、Ignacio! TID 容差就是我们无法使用 CMOS 或 MOSFET 的原因。 我知道 TI 有一个航天产品系列、通常我们不关心 SEE、因此我们的应用不需要航天产品提供的保护水平。 TI FAE 给我的指导是在这些论坛中按每个器件索取有关 MOSFET 和 CMOS 的信息、非常感谢您的帮助。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:

    很好、感谢您提供更多信息。 如果您需要任何进一步的支持、请联系我们。

    此致、

    Ignacio