This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA186-Q1:关于模塑化合物和芯片附件

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1616989/ina186-q1-regarding-the-mold-compound-and-die-attch

器件型号: INA186-Q1

Panasonic 已请求介电常量数据。
需要此数据的原因是要考虑 PCN 元件变更的潜在影响  
对绝缘特性和辐射特性进行测试,并验证它们之间的差异(比率)  
在 PCN 之前和之后使用介电常数。
目标频率范围为 100kHz 至 6GHz。

请为以下产品提供介电常数。
 
问题 1: 模塑化合物;SID# R-07、Sumitomo EME-G600F
​​问题 2: 模塑化合物;​4222198、Sumitomo G700LTD.
 
​问题 3 模塑化合物;​EN2000515、Sumitomo EME G700LY
​问题 4 模塑化合物;​4211880、Sumitomo EME G633C
​问题 5. Die Attach;SID#A-09, Henkel ABLECOAT 8006NS  
​问题 6. Die Attach ; 4226215, AFN603 Furukawa.
​问题 7 模具连接;EY1000063、Hitachi EN-4900GC
问题 8. Die Attach;4211470、Sumitomo CRM-1076WD
 
感谢您的支持。
T.Torihata
 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Torihata:

    问题 1:  24kV/mm

    问题 2:  介电常数 (@1MHz) 4.1

    问题 3 找不到

    问题 4  介电常数 (@1MHz) 3.9

    Q5-8.我找不到这些规格。

    此致、

    Holly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我想了解更多信息。

    Q1 中的 kV/mm 是介电常数的单位吗?

    说您未收到除 Q2 和 Q4 以外的制造商提供的任何数据是否正确?

    此致

    T.Torihata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    裸片连接 材料 的数据表中没有电介质常数。

    对于 Q1:这是一个错误,并不是该主题的一部分;我道歉。

    当材料具有下面突出显示的数字时、我可以在我们的数据库中找到它们来获取信息。 我无法找到 Q1 和 Q4 中的 SID#和 EN##信息。 如果你能给我提供一个不同的方法来找到他们,我会看看更多.

    此致、

    Holly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    很抱歉还有一个问题、您能告诉我以下内容的介电常数吗?

     -模塑化合物: SID#450179, Sumitomo EME G600

    此致、

    T.Torihata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我在线找到了它的数据表、但它只提到了电介质强度、而不提到电介质常数。

    BR、

    Holly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Holly-san。

    请发送有关电介质强度的信息。

    此致、

    T.Torihata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此处是指向数据表的链接。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/14/G600_5F00_YellowCard.pdf

    BR、

    Holly