This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VCA822:VCA822 归零电路

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: VCA822

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1607149/vca822-vca822-nulling-circuit

部件号: VCA822

对于 VCA822 可变增益放大器数据表(在第 34 页的图 91 上)、提到了几个失调电压归零电路。   图中显示了几个 0.1uF 电容器、用于去耦目的。  对于较低的频率、该值是否合适?  例如、在 10kHz 下、0.1uF 电容器的阻抗仅为 159 Ω。  增加该值是否有助于在较低频率下实现去耦电容器的目的?

还显示了几个模拟电位器、是否有理由不能使用数字电位器?  考虑到“数字电位器“通常具有有限的 BW、从而确保这些补偿引脚可能产生的任何噪声是/是否存在任何其他可以建议的配置?    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    让我看看这个,我明天会回来给你。

    此致

    Anant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    失调电压归零电路主要 用于校正直流失调电压、而该去耦 电容器可滤除任何高频噪声。 我看不到为什么只有 0.1uF 成为问题、而仅使用 0.1uF 就可以满足需求的原因。 。 但是、为了实现更好的去耦、您可以并联多个具有不同值的电容器。

     此外、数字电位器可用于代替模拟电位器。 此处的带宽受电位器电阻和去耦电容器形成的 RC 的限制。

    此致

    Anant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anant

    感谢您的答复。  看起来我应该可以去。  

    我可以再添加一些去耦电容器、否则我将遵循数据表。

    Dennis Brown

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    需要补充的是,他应该小心地并联额外的电容器,而不仔细考虑和评估 — 可能会增加意外 /意外的共振、这可能会使事情变得比完全没有去耦更糟糕! 有一份很好的应用手册讨论了这方面的一些 3 端子稳压器;如果找到它、我将重新发布