This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE031:传感器 230VAC 线路上的电力线通信

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1616744/afe031-power-line-comunications-on-230vac-line-for-sensors

器件型号: AFE031

您好、

我有一位客户想要开发包含备用电池的智能传感器。

它由 230VAC 的电网供电、客户希望将该电力线用作通信总线。 (PLC)。

因此、问题是:对于未通电的电网 (0Vac)、基于 AFE031 的系统能否保持通勤激活、发送和接收数据? (请记住,每个节点和主节点都有备用电池)。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    只要 AFE031 使用备用电池保持开启状态、则是的、它就可以在具有 0Vac 的线路上进行通信。 通常、这些引脚通过电容交流耦合到线路上或与变压器交流耦合、因此线路处于什么电压用于通信无关紧要。  

    谢谢、

    Evan Kirkbride

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    首先、感谢您的快速回复。

    请回答第二个问题...

    一些 PLC 实现使用过零检测。 为什么这是必要的、以及电网上缺少电压对其有何影响?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个好问题。 我不确定、因为过零检测通常会进入微控制器或调制解调器、而我的知识主要集中在模拟前端 我想这取决于您使用的拓扑结构、但我可以尝试在这一侧找到可以回答您的问题的更多人。  

    如果您能接受我的朋友的请求、我想离线讨论您的申请。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同步是 IT 的一个用途、它是一个可选功能。 我已经询问了一位同事、另一个用途是避免在过零期间发送 PLC 信号、因为 该区域在大多数系统中都可能有噪声。  

    如果在不能通电的情况下线路为 0V、则可能会产生更大的噪声、并且您会因系统而失去一些性能。