This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA354:OPA354 最大输入额定值

Guru**** 2963580 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA354, LM7705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1615280/opa354-opa354-maximum-input-ratings

器件型号: OPA354
主题中讨论的其他器件: LM7705

您好:

在旧的 OPA354 数据表中、最大额定值中包含以下语句:
输入端子被二极管钳制至电源轨。 输入信号
摆幅超过电源轨 0.5V 以上的应用应受到电流限制
10mA 或更低的电压。“

image.png

但是、在新版本中、无法再找到此信息。
image.png
我的问题:
这是否仍适用于当今的 OPA354、我是否可以通过以下方式安全运行它而不会随着时间的推移而损坏?
V+:3.3V
V-:0 V
V_IN:+400mV/–200mV
I_IN:~μ A +/- 100uA

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些表条目中还指定了 0.5V 和 10mA 限值;脚注只是这些值的副本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、您能说我可以使用我指定的信号长时间操作吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    当输入电压低至–200mV 时、不会对器件造成过度损害、尤其是在您限制输入电流的情况下。 在 100uA 下、我认为这不会损坏二极管结构。 您会将器件置于不理想的非线性状态、因为这会导致不必要的行为。 您可以考虑使用 LM7705 作为负偏置发生器、在输入端一直摆动至–200mV、这将使器件保持线性状态。

    此致、

    Ignacio