This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC7211-N:标记查询

Guru**** 2956880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1617217/lmc7211-n-marking-query

器件型号: LMC7211-N
主题中讨论的其他器件: LMC7211

你(们)好

我有一些 PCB 制造给我以前做过几次的设计。 使用我追溯到 LMC7211AIM5X/NOPB 器件的这一最新批次、我得到的结果不同。 当我用一些旧库存更换部件时、我的电路工作正常。 新零件有不同的顶部标记、在 (1) 和 (2) C00A 上方有三个破折号、底部没有生产日期代码、所有以前的装置工作正常且相同、仅在 C00A 上有简单的顶部标记、在底部有生产日期代码。 这可能只是一个容许问题、我无法相信出现供应链问题、但您能否确认顶部带破折号的标记且底部没有生产日期代码、是否为此器件的有效标记?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    芯片和封装标识发生了变化。

    产品变更通知 (PDF)

    “破折号“是 BCD 日期代码、与新芯片封装一致。 新包装的底部没有任何标记(如果有,则可能是模具上的 “模具“标识)。

    您能否分享失败的详细信息? 标签上的批号或标记照片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul

    感谢您的迅速回复。

    我在测量传感器电容值的电路中使用该器件、该值在 100pF 和 200pF 之间变化。 该电路还可以选择 100pF、150pF 和 200pF 的固定电容器来进行实时“校准“。 通常我看到单位之间和不同批次之间的差异约为 1-2%。 即固定的 100pF 读数可能为 98-102pf。 在这一最新批次中、我获得了多个装置之间的固定 30pF 偏移量、即我的读数为 70-120 和 170。 当 我将 LMC7211 器件 从旧库存更改为旧器件时、读数会恢复到我通常看到的值。   我同意我的电路可能对失调电压变化非常敏感、并将开始进一步调查、但我很惊讶我在之前的批次中没有看到如此显著的变化。

    ...

    不确定图像是否已正确上传。

    C00A 在第一个“0"上方“上方有一个破折号、在“C"下方“下方有一个破折号、在第二个“0"下方“下方有一个破折号。

    采购产生的生产日期代码和批次代码为 2440 4126418HFT

    干杯!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    完整的批次代码准确地告诉了它是什么...并且与破折号一致。

    它是 2024年10月14日 上出生的新 PCN 芯片 。

    新芯片的 ESD 结构略有不同、这可能会改变输入电容。 典型值为 8pF CDIFF、可能比原始 National LMC 系列上使用的经典 ESD 二极管 (~2pF 至 3pF) 大一些。

    您能分享完整或简化的原理图吗? 如果您不想公开共享原理图、可以通过注册电子邮件地址与您联系。