This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA220:单粒子效应 (SEE) 分析申请、使用的技术类型、技术功能大小

Guru**** 2964770 points

Other Parts Discussed in Thread: INA220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1617825/ina220-request-for-single-event-effect-see-analysis-type-of-technology-used-technology-feature-size

器件型号: INA220

您好、

您能为我提供以下器件型号列表中的单粒子效应 (SEE) 分析、所用技术类型和技术特性尺寸详细信息吗?

INA220AIDGSR.B
SN74LV1T34QDCKRQ1
TPS22965NQWDSGTQ1
TXS02612RTWR
SN74LVC1GU04DCKT
ISOM8110DFGR
TLVH431BQDBZRQ1
TPS7B8433QDCYRQ1
TPS7A4001DGNT
SN74AXC4T774QPWRQ1

此致、

Aarthi B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aarthi,

    感谢您提问并使用 E2E 论坛。

    我们只会在我们的器件上看到等级为-SP 或-SEP 的测试、而 INA220 则不然。

    我可以告诉您、我们的 INA220 基于高精度 CMOS 工艺构建、但我无法分享功能尺寸的详细信息。

    此列表上的所有其他设备均由其他产品线管理、因此我会将其重新分配给列表上的下一组。

    Louis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arthi、

    除了 Louis 所说的之外、您发布的任何器件都没有分析结果。 只有具有-SP 和-SEP 的器件会执行此操作。 另请记住、TI 不会透露技术功能的大小。

    SN74LV1T34QDCKRQ1、 TXS02612RTWR 和 SN74AXC4T774QPWRQ1 采用高功率 CMOS 工艺。  

    我会将此职位重新分配给 TPS 团队进行评论。 谢谢!

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aarthi:

    与同事的意见类似、我们也不会透露 TPS22965NQWDSGTQ1 或任何非 SP/SEP 器件的要求信息。 有关这方面的更多问题、请联系您的 TI 销售办事处/FAE。

    谢谢、

    Patrick