This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4551:关于输入和输出、

Guru**** 2956150 points

Other Parts Discussed in Thread: THS3215, THS4551, THS3217, VCA822, PGA849

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1617742/ths4551-regarding-the-inputs-and-outputs

部件号: THS4551
主题中讨论的其他器件: THS3217、THS3215 、 VCA822、 PGA849

尊敬的团队:  

我遇到了以下全差分放大器 THS4551、该放大器用于将 SE 转换为 DIFF。  

我需要一个放大器将差分信号转换为单端信号。

我的设计要求是:
    1. DAC 的差分输入。
    2.在增益= 1 的情况下将差分信号转换为单端信号的放大器。
    以及可对增益进行数字控制的运算放大器。
    4. 10Hz 到 10MHz 的信号带宽

请帮助我查找这些器件。

期待您的答复、  

谢谢、此致、  
Maharajan P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Maharajan、

     对于 DAC 输出放大器、我推荐使用这两款专为此类应用而设计的器件:THS3215 和 THS3217。 这些器件的输入级会缓冲 DAC 电阻端接、并将信号从差分转换为单端。 否则、您需要包含一个 DAC 偏置网络来正确平衡放大器的阻抗:

     虽然有建议的器件、但您无需以下额外元件即可轻松与 DAC 连接:

     但是、这两种器件的固定增益设置为 2V/V 您的预期输出电压是多少、您是否需要 1V/V 的增益? 如果您还想包括可变增益、我建议在此放大器之后使用可编程增益放大器、例如 PGA849(数字控制)或 VCA822(模拟,但可以通过数字->模拟实现)。  

    谢谢您、

    Sima