This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2901AV:关于 LM2901AV 负输入保护

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: LM339

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1617957/lm2901av-about-lm2901av-negative-input-protection

器件型号: LM2901AV
主题中讨论的其他器件: LM339

感谢您的帮助。 请确认此 IC 是否在输入端包含 ESD 保护二极管。 SPICE 模型是否包含保护二极管? 我问道、因为数据表中的绝对最大值为–0.3V 至 36V。

运算放大器是否可以承受持续时间短且大于–0.3V 的负尖峰? 如果是、持续时间/振幅会是多少。 请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ramom、欢迎来到 TI e2e 论坛。

    [引述 userid=“533665" url="“ url="~“~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1617957/lm2901av-about-lm2901av-negative-input-protection ]运算放大器是否能够承受大于–0.3V 的短时负尖峰?

    是、如果外部电阻限制电流。 对于二极管、正向电流很重要。 数据表绝对最大值为–50mA、但尝试将电流限制在 1mA 以下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramon、

    另请参阅 LM339 系列中的“6.9.3 保护输入免受负电压影响“部分应用手册:

    LM339、LM393、TL331 系列比较器应用设计指南