This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC274:标记问题

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1617178/tlc274-marking-issue

器件型号: TLC274

大家好!

我对以下两个标记之间的差异有疑问。

TI 数据表仅引用了“TLC274C"标识“标识。 您能否澄清这两者之间的区别?

image.pngimage.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    脚注 (6) 表示:

    器件可能还有一个与标识、批次跟踪代码信息或环境分类相关的标记。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alondra、

    42ADLNM 和 57AQM 是日期和批次代码。 这些将每批次发生变化。

    前两个数字/字母是生产日期代码 — 年份的最后一位数字,月份 1(1 月)到月份 C(12 月)。

    “42"= 2024“ 2024 年 2 月

    “57"= 2025“ 2025 年 7 月

    最后 4 个字符是部分批次代码、最后一个字母用于标识组装地点。 利用这些信息、我们可以跟踪批次。