This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC23C10-Q1:AMC23C10-Q1 接线时出现问题

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC23C10, AMC23C10-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1617817/amc23c10-q1-trouble-with-wiring-up-the-amc23c10-q1

器件型号: AMC23C10-Q1
主题中讨论的其他器件: AMC23C10

我正在处理一个项目、希望使用 AMC23C10‑Q1 测量 3‑相交流系统。 我的目标是检测三相电缆的相序和零‑交叉。 由于我没有真正的中性线、因此我 通过在星形配置中连接三个电阻器(每个电阻器都连接到一个相位电缆)来创建了一个半‑中性线。 我想使用 AMC23C10‑Q1 测量每个相位和半中性点之间的电压、以便确定每个相位何时过零。 我仍然不清楚如何在此设置中正确连接 AMC23C10‑Q1。 在可用的偏移中、它看起来像 INN 和 GND1 连接到其他节点、但 INN 需要为 0V、但 GND1 连接到交流电源的负极侧、因此不会因为电源为交流而导致 GND1 变为正?