This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LF156JAN:CMRR 为 90°C

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1617628/lf156jan-cmrr-at-90c

部件号: LF156JAN
主题中讨论的其他器件: OPA140

是否有数据表明在 90C 和 1MHz 下运行的 LF156H 的预期最小 CMRR 是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mike、  

    遗憾的是、我们在高温下没有 CMRR 与频率间的关系。  根据一般的经验法则、在高于 10kHz 的频率下、运算放大器性能在很大程度上取决于内部补偿和 PCB 板寄生电容、这些电容的值与内部补偿元件相当。  由于晶体管参数具有正常依赖性、可能会发生 CMRR 与频率间的某种关系、但通常情况下、运算放大器内部补偿元件被设计为在温度范围内保持稳定。

    对于具有 JFET 输入以及更好的 CMRR 和输入随温度变化的泄漏情况的更现代的运算放大器、可以考虑使用 OPA140。 以下是 OPA140 的 CMRR 性能。  

    此致、  
    Chris Featherstone