This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1350:启动时的随机 AMC1350 偏移

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1220, AMC1350, AMC3302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1612824/amc1350-random-amc1350-offset-at-startup

器件型号: AMC1350
主题中讨论的其他器件: ADS1220AMC3302

问候语、

我们的产品采用 AMC1350 和 ADS1220 来测量高达 200Vpk 的电压。 我们可以看到一个在启动时随机出现的小失调电压、该失调电压在器件保持运行时是一致的。 如数据表中所述、AMC1350 输出引脚处的该偏移约为 1mV、但每次器件上电时该偏移都会略有移动。 这会导致我们的读数出现误差。 我们还可以在使用 AMC3302 的电流测量设置中看到相同的行为。

请分享此问题的任何纠正方法和原因。 如果我有任何其他需要,请告诉我。

原理图: DLV003_V2_VI_BOARD.pdf 

此致、

Rasool

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、这是供参考的测试代码。 这一问题在某些单位比其他单位更为突出。

    此致、

    Rasool

    e2e.ti.com/.../adc_5F00_ads1220.he2e.ti.com/.../adc_5F00_ads1220.cpp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rasool、请咨询设计团队。  

    同时、R2、R3、R8、R9 的值是多少?

    AMC 器件的最大负载电容为 500pF 或 250pF(差分)。 此外、我还要移除输出端的共模电容器。 这通常会使情况更糟。 输出为差分输出。 AMC 器件与电路的其余部分之间是否有很强的共模噪声源? (MCU?)

    此致、Jiri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rasool、是否可以使用精密工作台万用表测量 AMC1350 和 AMC3302 的输出?  

    我想知道失调电压是来自 AMC 器件还是 ADS 器件。  

    ADS 设备是一个不同的组、我的同事需要接管。

    此致、Jiri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiri:

    感谢您的答复。 电阻器为 10 Ω、容差为 1%。 感谢您提出移除差分电容器的建议。 我们的评论中遗漏了这一点。  ADC 具有固定为 3.3V 的高 PSRR LDO、AMC 在低侧具有来自开关模式电源的 5.3V。 在隔离式高侧、另一个高 PSRR LDO 为 AMC 供电、电压为 5V。  我在我使用的 SMSP 的示波器中没有看到任何噪声问题。

    在输入引脚短接的情况下、我看到 AMC1350 引脚的输出端为 0.259mV。 我在测量时移除了差分电容器。 请告诉我您的想法。

    此致、

    M G Rasool

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在输入短接的情况下进行了更多测量。 这一次是 我在 DMM 上以 100 PLC 上执行上电序列后测得的。 结果如下:

    A. 0.327mV

    B. 0.316mV

    C. 0.304mV

    和 d. 0.319mV

    每次对电路板进行下电上电时、它都会发生变化。 这也是我们使用板载 ADC 读取的内容。 略有不同的偏移。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的进一步测量。 我让我的同事在我们的 EVM 上进行测试。 请等待几个小时进行更新。

    此致、Jiri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jiri:
    要共享的任何更新?
    此致、
    M G Rasool
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rasool、
    我很抱歉晚才回复。 我们已经检查了 AMC1350 的偏移误差、发现与您描述的行为类似、但我们还发现、上电后让器件静置一小段时间可以减少下电上电之间的偏移误差分布。 我们对您的设置有一些疑问、可以帮助我们:
    您能告诉我们、在 AMC1350 上电后多长时间内测量失调电压误差吗?
    在评估失调电压误差时、您测量的 AMC1350 输出与该输出的接近程度如何? 您是在过滤器之前还是之后测量?
    当您使用 DMM 测量偏移量时、您的测试设置是什么样子的、以及您使用了什么 DMM? ADC 测量的失调电压是否与您使用 DMM 测量的值相匹配?
    在应用中、失调电压误差的精度有多重要? 您测得的失调电压误差的~25uV 变化是否会导致应用出现问题、或者这主要与您对器件行为的预期有关?
    谢谢!
    此致、
    Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Simon、

    我希望您做得好。 感谢您验证了问题。 以下是按顺序的答复:

    上电后 1000ms。 最初稳定需要几百毫秒、我们还等了几秒钟来配置 ADC。

    2.在 ADC 看到的滤波器输出端测量。 请共享您的电子邮件、以便我可以与您共享我的布局。

    3.我使用 Hantek 公司的 HDM3055 系列 DMM。 DMM 测量的失调电压与 ADC 显示的相同。  

    4.是的,问题是关键的,因为在低端,我们的误差非常高,当我们将其扩展到所应用的信号范围。 这在我们的设计中是意料之外的。

    请告诉我您的想法。
    此致、
    M G Rasool
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rasool、

    感谢您的回答! 它有助于我们更好地了解您的设置。

    请留出几天时间让我再测试几件事。 我会通过电子邮件与您联系、以便为您提供更多结果。

    感谢您的耐心。

    此致、

    Simon