This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RES60A-Q1:额定功率确认(连续/脉冲,条件)

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: RES60A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1618415/res60a-q1-power-rating-confirmation-continuous-pulse-conditions

器件型号: RES60A-Q1

您好、

我们正在评估 RES60A-Q1、并希望确认其额定功率。

请分享以下信息:

  • 连续额定功率以及条件/假设(Ta、PCB/热性能,气流等)

  • 任何官方降额与温度之间的关系信息

  • 脉冲功率的任何指导/规格(如果可用)

此致、
Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    我相信我在您的上一个主题中解决了许多这些问题: RES60A-Q1:额定功率或允许耗散澄清 .  如果您希望我从上一篇文章中得到任何澄清、请告诉我、我很乐意进一步阐述。

    [引用 userid=“570481" url="“ url="~“~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1613013/res60a-q1-rated-power-or-allowable-dissipation-clarification/6218712 ]该器件没有官方额定功率规格、因为这取决于器件的自发热、该自发热会随施加的电压而变化。 [/报价]

    只要热耗散不受 PCB 限制、 不需要降额。  

    总结一下、只要电路板的散热足够、 RES60 的结温不会超过 150C 、即使在  125°C 的最高环境温度下工作、建议的最高直流工作电压和尽可能低的总电阻也是如此。 最重要的限制因素是保持在器件的建议工作电压范围内、并遵循 PCB 布局的最佳实践、以确保电路板良好散热。[/报价]

    您能否提供有关您的特定要求的更多详细信息、例如器件将在的环境温度以及将施加到 RES60 的电压? 我很乐意根据您的要求计算热裕度。

    此致。

    Alex Curtis