This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA598:电流限制规格

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA598, OPA593

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1618896/opa598-current-limit-specification

器件型号: OPA598
主题中讨论的其他器件: OPA593

OPA598 数据表指出最大电流为 350mA、但第 6.3.1 节指出可调电流限制范围仅为 100 至 250mA。  这并不涵盖器件的最大额定电流。  这是 OPA593 数据表中记录的一个拼写错误、或者是特意设置的 250mA 最大电流限制。

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Duane、问得很好。  

    OPA598 的典型 ISC 是 350mA、OPA598 上的新电流限制公式确实可以设置 350mA 电流限制。 我认为该 250mA 主要源自 OPA593 的回收、但其中一些可能也存在、因为我们不对器件进行生产测试、而不仅仅是对 250mA 进行测试。 在我对器件进行的基准测试中、 由于热限制、超过~Ω 320mA 的线性运行非常具有挑战性、因此低于 350mA 的电流限制规格无疑有一定的道理。  

     可以为 10mA 和 350mA 之间的任何范围设置电流 限制电路、但由于内部电阻器不准确、精度可能会随着低电流限制而降低、并且超过大约 300mA 的电流限制可能会由于热/输出摆幅限制而降低。 这可能是我们选择 100mA 到 250mA 范围的原因、从而有效地避免了这两个潜在的误差区域。 然而、利用 250mA 的电流限制是完全有效的

    如果您有任何问题、敬请告知。  

    此致、

    Jacob