This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA701:INA701 A0 连接

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: INA701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1619602/ina701-ina701-a0-connection

器件型号: INA701

TI 团队大家好、

 

我正在设计一个使用 4 个 INA701 的产品、我想知道是否应通过电阻器将引脚 A0 直接连接到 VS、GND、SCL 和 SDA、或者是否可以在没有任何电阻器的情况下直接完成连接。  

可以肯定、如果允许直接连接会很容易。 但我在数据表中找不到此信息。

 

提前感谢您的支持。

 

此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xavier、

    我们通常建议在不使用电阻器的情况下直接连接(如果您需要动态连接,则使用 0Ω 电阻器)。 对于 VS 和 GND、如果您愿意、可以使用电阻器。 对于 SDA 和 SCL、最好 在路径中包含电阻器。  

    此致、

    Mitch