This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ALM2403-Q1:旋转变压器输出电压

Guru**** 2845830 points

Other Parts Discussed in Thread: ALM2403-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1619216/alm2403-q1-resolver-output-voltage

器件型号: ALM2403-Q1

尊敬的团队:

我实现了附加的电路;但是、输出电压不符合预期。 我还附上了电路输出图像以供您参考。

您能提供该电路的 PSpice 仿真吗?
image.png

image.png

此致、
Rami Reddy。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rami:  

    您是否也有示波器捕获输入信号? 您正在探测哪个输出?  

    是否使用相同的 15V 电源电压?  

    我们没有上述特定电路的原始 TINA 文件、但可以在 TINA 或 PSpice 仿真器中构建此原理图。  

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashley、


    输出在 R3 的滤波器探测后提供。
    2、电源电压:yes15V。  




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rami、  

    只是为了确认、它是出现在 EXC-还是出现在 R3 之前?

    理想情况下、我希望在以下引脚上进行示波器屏幕截图:

    GPIO

    Vexc-

    Vexc+

    ALM2403-Q1 的 IN+1。  

    这是可能的吗?  

    到目前为止、我看到 10kHz 正弦波上的振幅很低、但不清楚导致这种情况的原因是什么。 知道上面列出的所有引脚的振幅将有助于我确定导致这种情况的原因。  

    谢谢、

    Jacob