This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2110:使 TAS2110EVM 正常工作

Guru**** 2867020 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2110EVM, TAS2110, TAS2120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1619178/tas2110-getting-the-tas2110evm-working

器件型号: TAS2110
在 Thread 中讨论的其他部件:TAS2120

你(们)好

我今天上午已发送 TAS2110EVM GUI 申请、但这个申请仍在等待中。 我也在尝试使 TAS2110EVM 正常工作、但无法从模块中听到任何声音。 我已将 5V 电源连接到 J16 并连接了 USB 端口、蓝色 LED 亮起。 我还确保电路板上的短路链接如表 5.1 中所述、并遵循了 TAS2110EVM 用户指南的其余部分。 自 2026 年 2 月 4 日起、我一直在等待 TAS2110EVM、并且渴望推进我正在开发的项目。  我目前运行的是 Windows 11。 任何帮助都将得到充分的感谢。

您的奈杰尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nigel、

    我们已处理您的软件访问申请、您应该会很快收到一封确认电子邮件。
    您是否已经拥有 PurePath Console 3 的访问权限、并且刚刚等待 TAS2110EVM 应用程序?

    要从 EVM 获取音频、您必须首先初始化器件、因此仍需要使用 GUI 才能播放音频。

    当您仍处于评估阶段时、您可能需要查看 TAS2120、该器件是一款近期发布的、与 TAS2110 相比具有新一代功能的器件。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您向我提供 TAS2110 EWM。 安装该应用后仍然遇到问题、因为我可以在 J3 和 J4 上看到时钟、甚至在 J5 上看到数据、但扬声器没有声音。 当我们将 Windows 11 控制面板扬声器设置从单声道更改为 7:1 环绕声后、声音就会从扬声器发出。