This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA360:需要紧急支持–在复合视频路径中替代 OPA360AIDCKR

Guru**** 2972790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1618931/opa360-urgent-support-required-opa360aidckr-replacement-in-composite-video-path

器件型号: OPA360

尊敬的 TI 支持团队:

我们最近将复合视频信号链中的 ISL59110IEZ-T7 视频放大器替换为 OPA360AIDCKR 作为替代器件。

在我们之前的设计中、ISL59110 采用交流耦合输入配置正常运行。 然而、在同一拓扑中实施 OPA360AIDCKR 时、除非输入交流耦合电容器短路(直流耦合)、否则无法观察到正确的视频输出。 在交流耦合到位的情况下、视频输出不存在或失真。

在我们的当前系统中、信号在到达最终驱动器级之前会经过多个级、包括缓冲和偏置。 我们希望澄清以下问题:

  1. 在 3.3V 单电源上使用 OPA360AIDCKR 时、复合视频 (CVBS) 的推荐输入偏置方案。

  2. OPA360AIDCKR 是否直接支持交流耦合复合视频输入、如果支持、则可采用所需的直流恢复方法。

  3. 使用 OPA360AIDCKR 进行 CVBS 缓冲的任何应用手册或参考设计。

此问题目前正在影响系统验证、我们希望您尽早提供指导以继续正确实施。

提前感谢您的支持。

此致、
Thejas B M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thejas:

    正确的是、如果交流耦合、则器件在输入端需要一个偏置路径。 您可以为电路实施分压器。 我将连接一个示例电路。 如果输入信号是双极(低于 0V)、则会使用此方法。 如果输入信号为 0V 及以上、您只需尝试添加一个与文件中第二个电路类似的接地电阻。 这应该可以提供放大器所需的接地路径、并且应该是您可以采取的更简单的调试步骤。

    e2e.ti.com/.../OPA360_2D00_ACcoupled.TSC

    此致、

    Ignacio