This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA817:SPICE 模型

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA817

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1619640/opa817-spice-model

器件型号: OPA817

您能给我发送一个该运算放大器的 SPICE 模型吗?  我想把它放到 HFSS 电子桌面来配合 HFSS 3D 模拟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    我为此器件连接了.LIB。 我不确定这是否是此类仿真器所需的文件类型、因此希望此文件有所帮助。

    e2e.ti.com/.../OPA817-_2D00_-Rev.-A.LIB

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该文件很好,但这里是你发送的库文件中的几个部分,我想知道它们之间的差异是什么。  这些是我发现的:
    VCM_CLAMP_OPA817

    VNSE_OPA817

    VOW_drift_OPA817

    OPA817

    谢谢、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dan:

    这些都是我们模型中的子电路、我们使用它们对不同的规格进行建模。 在这方面我们不能有太多变化、因为大多数放大器模型都具有这些子电路并使用此架构。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。  我是否可以假设只使用 OPA817 模型?  其他型号有哪些优点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    您突出显示的子电路用于复制我们器件中的不同规格。 子电路在网表的不同部分中引用、因此我不确定您是否可以在不影响电路其他部分的情况下将其移除。

    此致、

    Ignacio