This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE031:能够访问 TI-PLC-PRIME-DC SDK

Guru**** 2931780 points

Other Parts Discussed in Thread: TI-PLC-PRIME-DC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1619223/afe031-acess-to-ti-plc-prime-dc-sdk

器件型号: AFE031
主题中讨论的其他器件:TI-PLC-PRIME-DC

您好、
我们如何获得 TI-PLC-PRIME-DC SDK 的访问权限?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能尝试在该软件的产品页面上申请软件包吗?

    TI-PLC-PRIME-DC 软件开发套件 (SDK)|德州仪器 TI.com

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这正是我最初所做的,但得到了一个失败消息“访问被拒绝“与链接到支持 页面,我确实填写了表单,创建了这篇文章。 我的错,我没有读的精细的印刷品,虽然这将去支持不在论坛上创建一个帖子:)
    我们通过电子邮件向我提供了支持、因此我们可以关闭/删除此非故意帖子。