This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA237:PANW 的布局和原理图审阅

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: INA237

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1618911/ina237-layout-and-schematic-review-for-panw

器件型号: INA237

尊敬的团队:

您能否查看 Palo Alto Networks 的以下 INA237 实例、并在需要进行任何调整时提供注释?

U239、U241、U242

示意图:*为了隐私而删除

布局: *为了隐私而删除

此致、

Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rohit、

    以下是我对原理图的反馈(也已查看 U240):

    • 如果测量非常小的电流、则可能需要在输入端之间放置一个电容器(约 1nF 至 10nF)、并将其放置在靠近器件的位置。
    • 我看不到 I2C 上拉电阻器、因此我认为它们位于原理图的另一部分或内置在处理器中。

    我需要下载较新版本的 Allegro 才能查看.brd 文件、因此我明天将进行布局审核。

    此致、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rohit、

    对于布局、您需要将 IN+和 IN-的连接更改为开尔文连接。 这适用于布局中的所有 INA237、即上述 4 种器件以及 U237 和 U238。 现在它们只是连接到平面、这将导致测量误差。  

    此致、

    Mitch