This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] 【常见问题解答】INA186-Q1:INA186 — 绝对最大额定值

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: INA186

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1619674/faq-ina186-q1-ina186---abs-max-ratings

器件型号: INA186-Q1
主题中讨论的其他器件: INA186

INA186 能否在短时间内处理超出绝对最大值的 VCM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    INA186 能够处理超过数据表中指定的绝对最大额定值的电压的唯一时间是当引脚上的电流小于 5mA 时(请参阅下面代码片段中的注释 3)。  

    如果电流不能限制在 5mA 以下、则任何超出绝对最大额定值的电压都可能会对器件造成损坏、因此无论持续时间有多短、都应避免这种情况。 如果违反绝对最大值条件、我们无法保证器件能够承受。