This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] 【常见问题解答】INA186-Q1:INA186 是否可以与 PWM 输入一同使用?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: INA186, INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1619673/faq-ina186-q1-can-the-ina186-be-used-with-a-pwm-input

器件型号: INA186-Q1
主题中讨论的其他器件: INA186INA240

INA186 是否可用于测量 PWM 信号的电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    INA186 不应用于测量 PWM 信号。 建议改用 INA240 或 INA241、因为这些器件的设计都具有 PWM 抑制功能。