This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2227:MSL 澄清

Guru**** 2933630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1619116/opa2227-msl-clarification

器件型号: OPA2227

尊敬的团队:

客户收到 OPA2227UA 的 MSL 等级为 2。 但是、数据表和 TI 工具上的 MSL 是 MSL 3。  

image.png

image.png

请您确认一下吗?

谢谢。此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:  

    数据表显示了涵盖所有制造工厂的最坏情况。 客户收到的设备上的标签优先、MSL 2 将被视为升级到 MSL3。 他们收到的设备上的标签是正确的。  

    此致、  
    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    谢谢! 我想问是否有新的制造基地? MSL 工具仅列出一个。 (上图)

    此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    此设备最近更改了流程。 在此资格认证期间、我们能够将该器件重新鉴定为 MSL 2 而非 3 级。  由于旧工艺的市场库存仍然存在、因此 TI 网站上的 MSL 等级仍标记为 3。 但是、MSL 2 是所有新器件的等级、客户不应担心是否收到级别 2 的货件。

    此致、
    嘉莉