This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2810:幻象电流 — 差分放大器配置

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2810, LMV611

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1617515/opa2810-phantom-current---differential-amplifier-configuration

器件型号: OPA2810
主题中讨论的其他器件: LMV611

大家好、我在锯齿波生成设计中将 OPA2810IDGKR 用作差分电流检测放大器。

OPA2810IDGKR.jpg

我已经连接了相同的电路。 此处、u11 运算放大器的功率从 3.3V 更改为 15V。

在测试期间进行电流测量时、我发现差分放大器运算放大器 U11 的输出端存在 Phantom 电流、如下所示。

image.png

此处的绿色波形表示通过负载的电流、负载是使用电流探头测量的 220uH 电感线圈和 50 Ω 直流电阻连接在 P1 和 P2 之间。

红色波形代表 U11A 的输出。 为了降低 Phantom 电流、我将电阻器 R51 和 R54 更改为 100E、并将 R50 和 R55 更改为 10K、容差为 1%、我获得了良好的改进、如下所示。

image.png

幻象电流仍然存在于 U11A 的输出中、并且在空载条件下也会进行反射。 下面是空载条件下的输出。

image.png

您能提出一个建议、如何完全消除差分放大器 U11A 输出的幻象电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能解释一下当您提到在空载条件下仍然在 OPA2810 的输出端看到一些内容时的含义吗? 这是否意味着您使输入 (ICOIL IN+和 ICOIL IN-) 悬空? 如果是这样,您能否确认输出是否在预期的 7.5V 水平,这是很难在您的屏幕截图中判断。 如果电路处于预期电压、您看到的问题与您上次所附的屏幕截图类似吗? 我在仿真中捕捉了该电路、该电路符合预期、因此我很好奇、是否正在实施的电路会导致问题。 确认您确实在输出端看到 7.5V 将是一个良好的开始。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ignacio:

    该电路本质上是一个锯齿波发生器。 默认情况下、会连续生成波形、然后使用 U12 运算放大器将波形放大到所需的 20Vpp 电平、如下所示。

    在 P1 和 P2 端子之间连接电感负载时、可以观察到预期的电流、如随附的波形所示。

    因此、无论是否连接了负载、锯齿波形始终存在。 电流检测差分放大器反馈路径用于测量流经电感负载的电流、并在电流超过定义的阈值时调整锯齿电压。

    我面临的问题是、在负载和空载条件下、我都会在锯齿波形的下降沿观察到幻象电流。 我想完全消除这种行为。

    我希望这澄清了电路的基本工作原理。 如果需要任何其他详细信息、请随时联系。

    此致、
    Jitheesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jitheesh:

    感谢您提供更多详细信息。 我想确认您已将差分放大器 U11A 的输入连接到 P1 和 P2。 如果是、即使您未连接负载、根据我的理解、您仍在正确驾驶 P1 和 P2? 在这种情况下、您会在差分放大器的输入端看到这个锯齿信号。 您是否看到差分放大器的电源轨输出或这些线路上的其他内容? 您能探测一下输入吗? (ICOIL_IN+和 ICOIL_IN-)

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ignacio。

    下面给出了在没有负载的情况下在检测电阻 (ICOIL_IN+和 ICOIL_IN-) 上获取的波形。

    请查找在下面给出的负载条件下在检测电阻 (ICOIL_IN+和 ICOIL_IN-) 上获取的波形。

    此致、
    Jitheesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的分享。 在检测电阻上看到这个电阻是有意义的。 在相同的条件下、我假设您在差分放大器的输出端看到原始帖子的粉色信号。 您确实添加了相关内容、即稍后将 OPA2810 的电源从 3.3V 增加到 15V。 这是正确的步骤、因为 3.3V 低于此器件的建议最小电源电压。 不过、您使用的基准缓冲器 (LMV611) 的最大电源电压为 5.5V、在原理图中、您与 OPA2810 共用同一电源。 我们能否证实情况是否如此? 现在、我想重点介绍差分放大器、因为根据您的屏幕截图、输入信号应该是~0V。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ignacio:

    你是对的,我可以确认,这些用品是你提到的。

    此致、

    Jitheesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Jitheesh:

    现在我想知道您是否会因为 LMV611 的电源电压过高而产生这些误差、如果设置为 15V、则可能导致内部损坏。 您可以尝试将电压设置为 5V 吗? 这对于 OPA2810 来说足够了、并且在 LMV611 的上限范围内。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ignacio:

    我相信我之前的回应可能会造成一些混乱。

    LMV611 (U10) 仅由 3.3V 电源供电。 仅 U11A (OPA2810) 电源被隔离并从 3.3V 更改为 15V。 LMV611 和 OPA2810 并不共用同一个电源。

    因此、该问题与 LMV611 电源无关。

    如果需要进一步说明、请告诉我。

    此致、
    Jitheesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Jitheesh:

    很抱歉我方面的误解,在这种情况下,这不是一个问题。 我当时查看了 ICOIL_IN+和 ICOIL_IN-的屏幕截图、似乎在 10us 时会出现某种尖峰并重复出现。 是否如此准确、如果是这样、应该会在差分放大器上产生一些输出。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ignacio:

    是的、输入中以 10us 间隔出现的尖峰也会导致输出端出现尖峰。 因此、您能否给出一些解决方案或权变措施来抑制这些尖峰、而不影响主输入信号。 主输入将处于半抛物线形状、以 10us 的间隔重新测量、而不会出现尖峰。

    此致、

    Jitheesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Jitheesh:

    我想知道您是否可以探测馈送两个连接器 (P1 和 P2) 的电路周围、看看这个尖峰的来源。 我要探测交流电容器前后的输入以及连接到 P2 的输出。  

    此致、

    Ignacio