This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UA741:关于数据表编号:SLOS094H–1970 年 11 月–2026 年 2 月修订

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: UA741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1618964/ua741-regarding-errors-in-the-data-sheet-number-slos094h-november-1970-revised-february-2026

部件号: UA741

大家好。
感谢你的帮助。

我在查看 UA741 运算放大器的数据表(SLOS094H - 1970 年 11 月 — 2026 年 2 月修订)时发现、“电气特性“部分列出的所有值都不正确。

数据表上的修订日期似乎是最近更新的、但我报告的是这一修订日期、因为这会给使用该数据表的用户带来不便。
我想让 Texas Instruments 来更新数据表。
以下是数据表中列出的一些不正确的值:

ri 输入电阻 25 度 540 G Ω

ro 输出电阻 f = 1MHz、IO = 0A 25°575 Ω

如果这些数字正确、则该器件不再是 UA741。

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件确实已更改;请参阅 PCN# 20230713001.1。 在修订版 H 中调整了数据表、以正确显示新芯片的特性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Takashi-san、

    UA741 经过了设计更新、详细信息可 在此处找到。 更新了数据表以反映最新的芯片特性。

    此致、
    嘉莉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Carrie

    感谢您的答复。
    如果是这种情况、UA741 就不再是原始 UA741。
    但是、这意味着​​电气特性表中的值与同一数据表中发布的特性曲线不匹配。
    您网站上提供的数据表中的特性曲线仍适用于原始 UA741、且尚未更新。
    较高的输入电阻 Ri 可能会导致较低的偏置电流。 偏置电流 Ib 值当然更小。
    但输出电阻 ro 呢? 它大约是 75Ω 之前值的 7.6 倍。对不起、但您可能忘记了包含一个小数点? 我不确定该值是否会产生正常的输出特性。
    我很抱歉出现问题、您能再次检查一下这个问题吗?
    提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Takashi-san,

    EC 表包含最新的芯片信息。 典型曲线反映了之前的芯片版本作为参考、因为市场上两个芯片都有库存。 新芯片会达到或超过旧芯片的性能、但有一些例外、例如此器件的 Ro。 对于此器件的最新版本、Ro 为 575、随后 IB 低于之前。 EC 表中的典型 IB 值反映了最新芯片版本、最大规格反映了之前的设计。