This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS7303:THS7303PWR

Guru**** 2846600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1620171/ths7303-ths7303pwr

器件型号: THS7303

如何将 VGA 信号连接到 THS7303PWR 并获得复合视频输出?
如何将 S-Video 信号连接到 THS7303PWR 并获得复合视频输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图页面是切断的、不显示 sprui80.pdf 的完整工程图(即第 95 页)

    请提供完整且清晰的原理图  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramin:

    此器件不会将视频协议转换为不同的协议、因为它仅用于放大和过滤传入信号。 我会考虑进行在线研究、因为您可以考虑实施一些电路来转换不同的协议、但在该器件外部可以执行此操作。 您可以使用此设备对传入的 VGA/S-Video 进行增益和过滤、并在输出端实施一个分立式解决方案、将其转换为复合视频信号。 下面是我发现的一个外部源、其中显示了您可以尝试的操作。 您应该能够找到 VGA 到复合转换的类似资源。 根据我的理解、您还可以购买进行这些转换的适配器。 关于 S-Video 信号连接到我们的器件、我以数据表为例。 如第 36 页上的图所示、显示了一个示例、说明如何为我们的器件设置输入信号。

    S-video 到复合视频

    此致、

    Ignacio