This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA991:需要该方案的器件建议

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA192, ISO224, OPA992

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1619816/opa991-need-a-suggestion-of-part-for-this-scheme

器件型号: OPA991
主题中讨论的其他器件: ISO224OPA992、OPA192

TI 团队大家好、

 

根据该图、我有一项放大器要求、这是在另一篇 TI 文章中建议的:

以下是指向该主题的链接:

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1575596/amc0311s-q1-amc0311s-q1

 

我需要从 ISO224 获得+/- 10V 差分信号和+/–5V 单端输出。 能否请您为我推荐一款合适的器件、以及是否有相应的参考设计? 此外、差分输出和单端输出都应以 0V 为中心、没有直流失调电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sumeet、

    我可以为该电路推荐运算放大器、但您能详细介绍一下运算放大器将会看到的输入信号吗? 是 交流信号还是直流信号? 该器件的输入振幅是多少?

    此致、
    嘉莉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是交流信号。 输入信号的振幅是 ISO224 的输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sumeet、

    对于此应用、我推荐使用 OPA992 或 OPA192。 有关其规格、请参阅以下内容。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    嘉莉