This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6211A1:如果 TI 器件有任何 OCP /热保护?

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA6211A1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1620198/tpa6211a1-if-the-ti-part-have-any-protect-as-ocp-thermal

器件型号: TPA6211A1

您好先生

如果 TI 器件有任何 OCP/Thermal 保护?

电池短路保护功能

Rohm BD783xx

过流保护

是的

热关断

是((~180°C 检测)

UVLO

是(≈3.4V–3.9V)

输出短路保护

是的

关断引脚

是 (SDB)

杂音抑制

是的

故障后输出锁存

锁存直到 SDB 复位

实现反向电池保护

外部要求

负载开路检测

诊断报告

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    TPA6211A1 具有热保护功能、在结温达到 150C 时器件会关断;如数据表第 15 页中就在第 9.3.1.1 节之前提到的那样

    在  诸如 TPA6211A1 等 AB 类放大器中、没有直接的短路保护机制、而是在短路情况长时间持续存在时、器件会因过热而关断。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师