This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6882:使用 SPI 模式时如何连接未使用的数字输入。

Guru**** 2932950 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6882

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1617866/lmh6882-how-to-connect-unused-digital-inputs-when-using-spi-mode

器件型号: LMH6882

您好、

在 LMH6882 的数据表中、可选择 SPI 串行或并行之间的通信接口。 数据表未具体说明通过 D0~D3 使用 SPI 接口时、如何处理 D4、D5 和 D6。  

如何连接未使用的 D4、D5、D6 输入? 直接连接到 GND、电源或保持悬空?

谢谢您、

 

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

     对于这些未使用的引脚 (D4、D5、D6)、 可以直接短接至地或保持悬空。  引脚 D4、D5 和 D6 在内部偏置到逻辑高电平状态 (2.5V)。 在 SPI 模式下、这些引脚不共享。 在 SPI 模式下、它们可以接地短路或保持悬空。

     我发现 EVM 用户指南比数据表提供了更详细的信息。 我也会在所有其他引脚上仔细查看该文档: https://www.ti.com/lit/ug/snau129/snau129.pdf?

    谢谢您、
    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sima、  

    感谢您 对文档的快速答复和指导。

    我们决定将这些未使用的引脚连接到 GND。


    Eric