This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA928EVM:的应用支持

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA928, DDC232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1616940/opa928evm-application-support-for

器件型号: OPA928EVM
主题中讨论的其他器件: OPA928、 DDC232、 IVC102

我正在使用此传感器  Unisense 氢传感器。  传感器需要 100mV 偏置、系统将在 10°C 和 30°C 之间运行。 我们需要出色的热稳定性和环境隔离;预计运动和 EMI 将极少。   

我们的目标是以 0.1fA 分辨率测量电流。 我们的信号的高频成分可以忽略不计(近直流)。 我们预计将使用高值玻璃封装电阻器取代标准反馈电阻器。

为这一高增益级和后续数字化实施小型解决方案的最有效方法是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    OPA928 是合适的器件、EVM 是一个很好的起点。  我不确定“玻璃封装电阻器“和“小尺寸“是否真的搭配得很好 — 对于如何使它们变得更小,我没有太多建议,但我们确实提供了一些很好的配套资料,帮助我们在使用 OPA928 时尽可能减小板级泄漏和介电吸收等因素 的影响、我会查看此应用。 注意:

    https://www.ti.com/lit/an/sboa597/sboa597.pdf

    演示在应用中实现的方法。 请注意、上面是我们用于描述 OPA928 的一些技巧、我们的分辨率处于 0.01fA 水平。

    最大限度降低噪声需要注意的事项:

    1) 附近没有 DC/DC 转换器
    2) 尽可能缩短布线长度
    3) 使用防护销“保护“敏感的迹线,并驱动电缆上的任何屏蔽
    3) 小心接地连接;任何接地回路都很容易耦合

    请告诉我、我的目标是正确的、还是您正在寻找不同的信息。

    此致、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常乐于助人。

    我是否需要使用其他电路对盖子放电? 还是应该交换前端的节点以便进行充电和放电?

    您认为我们可以在不充电的情况下获得 0.1fA 的电流吗?

    寄生电容漏洞使我非常担心使用 EVM 进行原型设计!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是的、寄生电容与电容器的非理想因素(电压系数,漏电流)一起成为电荷计数方法的一个问题。   我们团队的设计是为了尽可能减小寄生电容(防护布线,消除接地平面)、但这确实需要考虑。  对电容器放电是另一个问题;添加到电容器中用于放电的任何开关都可能增加漏电流。  通常、继电器的泄漏可能最低;大多数基于 MOS 的开关的泄漏过多。  如果您反转连接、则还需要一个开关、因此我看不出它会有什么更好的。  如果您对此感兴趣、我可以与团队核实他们发现哪些继电器的泄漏最低。

    使用 TIA 式方法(即 EVM 上的另一个电路、即“跨阻放大器“)、您将获得与大反馈电阻器和测量电流成比例的恒定电压。  不过、这会有大量噪声、然后需要时间对其求平均值以达到所需的分辨率。  这突出了电荷计数方法和 TIA 之间的权衡;在一种情况下、当电荷累积在电容器上时、您需要等待一段时间。  但对于 TIA、您可以看到(在放大器稳定后)与流入放大器的电流成正比的电压。 不过、这可能会在任何时间点产生太多噪声、以至于分辨率实际上非常低、需要取平均值、在此期间、如果测量的电流发生变化、无论如何都会取平均值。

    因此、我不能说 、我除了说最高分辨率电流测量技术 往往会使用电荷计数之外、还有一个清晰的答案。  还有其他器件 (IVC102、DDC232) 具有这一特性以实现非常高的分辨率、而分辨率较低的更快电流测量技术则使用 TIA(例如光学通信)。

    希望这对您有所帮助!
    Mike