This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF1208:是否可以在差分放大器中使用正反馈而不是负反馈来实现电压跟随器(缓冲器)。

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF1208, TRF1208B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1620083/trf1208-can-a-voltage-follower-buffer-be-implemented-using-positive-feedback-instead-of-negative-feedback-in-differential-amplifier

器件型号: TRF1208

image.pngimage.png

是否使用正反馈和负反馈实现两个缓冲器(电压跟随器)电路、它们在运行方面具有相同的行为、或者它们在差分放大器中的行为是否不同。

在实际设计中、这两种配置能否用作电压缓冲器?

两种配置之间的主要性能差异是什么、尤其是在稳定性、线性度、输入阻抗和输出阻抗方面?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ashish Kumar Singh、

    TRF1208 是一款固定增益、内部补偿、电压反馈全差分放大器。  其反馈拓扑完全是内部的,并且根据设计是负反馈 — 这不能也不应改变。   在正反馈和负反馈之间进行选择(与分立式运算放大器电压跟随器一样)的概念不适用于该器件。

    TRF1208 不是单位增益电压缓冲器 、它提供 16dB (TRF1208) 或 10dB (TRF1208B) 的固定增益。 不过、它专门设计用于 缓冲和驱动 RF/IF 信号链中的高速 ADC 输入、执行单端至差分转换、线性度出色、带宽高达 11GHz。

    如果您需要 真正的单位增益射频缓冲器、则应该考虑不同的器件类别。 如果您需要 具有增益和 S2D 转换功能的 ADC 驱动器、则 TRF1208 是正确的选择、并且已经在内部进行了优化配置。
    以下是一些可以帮助您的资源:  
    https://www.ti.com/lit/an/sboa092b/sboa092b.pdf
    https://www.ti.com/design-development/analogue-circuits.html



    此致、
    Hruday