This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2991:旋转变压器励磁反馈

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01527

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1620897/opa2991-resolver-excitation-feedback

器件型号: OPA2991
主题中讨论的其他器件: TIDA-01527

您好的团队、

  我们当时正在尝试实现对 MCU 电路的激励反馈检测。我们得到了 TIDA-01527 原理图的参考电路。并且我们在仿真中实现了、观察到的输出被削波。您能否确认预期输出应该如何? image.png

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jayakeerthana P,

    您看到的问题是运算放大器的输出摆幅限制。  运算放大器可实现的输出电压范围受其电源限制。  根据负载电流的不同、输出摆幅可能会降低。  下面的内容摘录了数据表、其中提供了不同负载的详细信息。  您的电路具有大约 110k 负载 (Rf + Ri)。  这实际上是空载情况、因此您应该从电源轨获得接近 10mV 的电压。  因此、输出可以从 10mV 摆动到 3.29V。  仿真显示在大约这些电平下出现削波。  您可以在 TINA SPICE 中使用游标来查看这一点。  下面是一个关于这个主题的简短视频:   https://www.youtube.com/watch?v=bg1OwZFtOeM 。

    此致、艺术