This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA296A:INA296A3IDDFR 的 REF1 引脚灌电流

Guru**** 2982550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1620703/ina296a-ref1-pin-sink-current-for-ina296a3iddfr

器件型号: INA296A
主题中讨论的其他器件: REF3330

尊敬的 TI 团队

我正在设计使用 INA296A3IDDFR 的高侧电流检测电路、并希望补偿基准引脚的输入电流特性。

您能否提供 REF1 引脚在建议工作条件下(例如 VREF≈3.0V、VS = 3.3V 以及整个温度范围内)的典型和最大灌电流?

单个外部基准 (TI REF3330, 3.0V) 驱动四个并联 INA296A3 器件上的 REF1。

我们希望确保 REF3330 可以支持组合负载。

此致、Saki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saki:  

    通过此论坛帖子、可以得出最坏情况下的电流估计值为 15uA 至 25uA。 根据 REF3330 数据表、其最大输出电流为 5mA、因此此处四个并联器件不应该是问题。