This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM117HVQML:振动/机械冲击

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1620563/lm117hvqml-vibration-mechanical-shock

器件型号: LM117HVQML

它可能涉及的人:

我正在查找有关 LM117HVNAC/EM 器件的振动/机械冲击的任何测试报告。  

谢谢。此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的提问!

    此器件 (LM117HVNAC/EM) 属于航天电源产品线、因此我将重新分配员额给他们。

    我不知道我本人有这方面的测试报告。

    此致、

    Gregory Thompson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    作为 QML V 类器件、冲击和振动测试根据 MIL-PRF-38535 执行、并采用 MIL-STD-883 中的方法 作为 QML V 类 D 组测试的一部分。

    机械冲击使用方法 2002 进行测试

    使用方法 2007 测试振动

    D 组测试的详细信息可在  第 5 页的 QML V 类工艺优化中找到。

     有关 QML 流程的更多详细信息以及如何获取特定批次的报告和信息、另请参阅 QML 流程及其重要性和获取批次信息。

    您引用的特定器件型号是“/EM"器“器件型号、用于评估、因此不会进行 D 组测试。
    该器件的飞行版本(完整 QMLV)将根据 QML V 类要求以及上面链接的两个文档进行全面测试。

    谢谢、
    Andy