This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] 【常见问题解答】INA229:寄存器读取不正确

Guru**** 2988530 points

Other Parts Discussed in Thread: INA229, INA239

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1620630/faq-ina229-registers-are-reading-incorrectly

器件型号: INA229
主题中讨论的其他器件: INA239

为什么在我尝试读取寄存器时、我实际读取的是完全不同的寄存器? 例如、我读取 0x3F、但我从寄存器 0x3E 中获得结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件的一个常见错误导致读取/写入值与预期不同、那就是使用了不正确的 SPI 模式。 INA229 的用法  CPOL = 0  (当空闲时,时钟为低电平(无效),在下降沿对数据进行采样) 和  CPHA = 1.  (数据在上升时钟沿移位)。

    SPI 的 4 种模式为

    • SPI 模式 0 (CPOL=0、CPHA=0):  空闲低电平、在上升沿采样数据、在下降沿移位
    • SPI 模式 1 (CPOL=0、CPHA=1):  空闲低电平、在下降沿采样数据、在上升沿移位
    • SPI 模式 2 (CPOL=1、CPHA=0):  空闲高电平、在上升沿采样数据、在下降沿移位
    • SPI 模式 3 (CPOL=1、CPHA=1):  空闲高电平、在下降沿采样数据、在上升沿移位

    我们的两种 SPI 电流传感器 INA229 和 INA239 都使用 SPI 模式 1